Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the motor current be permanently displayed on the display of an ATS22 Softstart?
Issue:
Motor current permanently on the display of the ATS22

Product Line:
Altistart 22

Environment:
All Serial number

Cause:
Product feature

Resolution:
Currently, there is no way to select the current to be permanently displayed for the status.
This is possible in our drives and the ATS48, but not in ATS22.