Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I find the modbus mapping for the ATV320?

Article available in these languages: Czech

Issue:
Modbus mapping for the ATV320.

Product Line:
ATV320

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
The ATV320 Communication Parameters spreadsheet can be found at this link:
https://www.se.com/us/en/download/document/NVE41316/