Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What will cause an LRF fault on the ATS48 soft starters?
Issue:
ATS48 is showing LRF fault code.

Product Line:
Altistart ATS48 soft starters

Environment:
All

Cause:
Locked motor rotor.

Resolution:
Locked rotor in steady state
This fault is only active in steady state with soft starter bypass contactor. It is detected if the current in a phase is greater than or equal to 5IN (five times the FLA) for more than 0.2 s.
Check the mechanism for wear, mechanical play, lubrication, blockages,