Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to send an Explicit Message to the Ethernet IP device connected to the 140NOC78000
Issue
This resolution provides a demonstration on how to connect the 140NOC78000 and send an explicit message to the
Ethernet IP slave device.

Product Line
140NOC78000

Environment
Windows 7

Resolution
The attached video provides a demonstration on how to connect the 140NOC78000 and send an explicit message to the
Ethernet IP slave device using the DTM Ethernet IP Explicit Message tool that is included with Unity Pro..

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
How to send an Ethernet IP command to a slave attached tot he 140NOC78000.7z [1.02 MB]