Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is the ATV61HD30N4 NRTL listed?
Issue:
ATV61HD30N4 NRTL.

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71, Altivar 312, Altivar 212, Altivar 12, Altivar 31, Altivar 58, Altivar 66, Altivar 630, Altivar 930

Environment:
All Serial numbers

Cause:
Needing NRTL certification

Resolution:
Only by way of UL. The NRTL is a US Government Program. If equipment is either UL or FMRC listed, then it is recognized as NRTL. There is no ``Label`` for NRTL.