Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to copy alarm messages between Vijeo Designer applications?
Issue:
How to copy alarm messages between Vijeo Designer applications?

Product Line:
Vijeo Designer

Resolution:
The alarm messages are embedded in the variables.  To copy the alarm messages between two identical project, export the variables from one project and import it into the other project.  Assuming that the variables name are the same.