Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where are the auto start terminals for auto mode on the enclosed ATV660 Process drives?
Issue:
Looking for the auto start terminals for auto mode on the enclosed ATV660 Process drives

Product Line:
Enclosed only ATV660

Environment:
Altivar ATV660 enclosed drives.

Cause:
Where is the auto start to start the drive in auto mode?

Resolution:
TB-1  contacts 3 and 4 are the auto start terminals for auto start.