Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I monitor motor voltage on an ATV71?
Issue:
Monitoring motor voltage on an ATV71

Product Line:
ATV61, ATV71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Customer would like to monitor the motor voltage while the drive is running.

Resolution:
The motor voltage can be monitored by going to menu 1.2 Monitoring in the drive menu.