Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
PM8000, ION7400, and ION9000 I/O option modules installation guide
Issue
User is trying to locate and download the installation guide for PM8000/ION7400/ION9000 I/O option modules.

Product Line
METSEPM89M2600
METSEPM89M0024

Environment
PM8000 series meters
ION7400 series meters
ION9000 Series meters

Resolution
METSEPM89M2600 is part# for the I/O option module for PM8000, ION7400, and ION9000 series meters that have 2 relay outputs and 6 digital inputs
METSEPM89M0024 is parti# for the I/O option module for PM8000, ION7400, and ION9000series meters that have 2 analog outputs and 4 analog inputs.

See the installation guide for METSEPM89M2600 from here.
See the installation guide for METSEPM89M0024 from here.