Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Unity Pro : increasing or decreasing the number of %M or %MW lead to wrong values for %I or %IW,


On Modicon Momentum & M340, with PLC using State Ram: increasing or decreasing the number of %M or %MW lead to wrong values for %I or %IW, after a build change.
A rebuild all is manadatory.

The hotfix UnityPro_V110_ HF0323828R fixes the issue on Unity Pro V11

The hotfix UnityPro_V100_ HF0323828R will fix the issue on Unity Pro V10