Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the replacement power boards for the ATS48 soft starters?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
ATS48 replacement power boards

Product Line:
Altistart 48  ATS48

Environment:
All models

Cause:
Replacement

Resolution:
The replacement power board is selected based on the ATS48 part number.
See the attached file.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATS48 power board.pdf [188.67 KB]