Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the M580 Hot Standby CPU's support %SW60 - 65 and %SW69 ?
No. These words are dedicated to the Unity Quantum HSBY solution.
The M580 uses a DDT (Device Data Type) which is automatically created when selecting an M580 HSBY processor in Control Expert (formerly Unity Pro)..

The DDT is named ECPU_HSBY_1. All of the functionality and status information offered by %SW60 - 65 for Quantum HSBY is made
available through this DDT for M580 HSBY user.