Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What level of leakage current the ATV61/71 will detect a Ground Short Circuit Fault?
Issue:
Looking for the level of leakage current the ATV61/71 that detects a Ground Short Circuit Fault

Product Line:
All ATV61/71 drives

Environment:
Ground Fault detection

Cause:
N/A

Resolution:
The level of leakage current the ATV61/71 which detect a Ground Short Circuit Fault is above 25% in the ATV61/71 Drives.