Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does Vijeo Designer support the EBOOL type from EcoStruxure Control Expert (formerly known as Unity Pro)?
Issue:
Does Vijeo Designer support the EBOOL type from Unity Pro?

Product Line:
Vijeo Designer (all versions)

Resolution:
No, Vijeo Designer does not support the EBOOL data type from EcoStruxure Control Expert (formerly known as Unity Pro). You will need to convert the EBOOL to a BOOL in EcoStuxure Control Expert.