Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What do the LED status indications mean on the HMI screen of the Altivar 630 and 930 process drives?
Issue:
Where can I get a documentation that explains the LED status indications on the HMI screen of the Altivar 630 and 930 process drives?

Product Line:
Altivar 630/930

Environment:
All serial numbers for Altivar 630/930

Cause:
N/A

Resolution:
LED indicators

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Altivar_Process_HMI.pdf [48.68 KB]