Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the DIO scanner capability of BMENOC03*1?
Before Unity Pro v11.1 the DIO scanner capability of BMENOC03*1 is 2K input/output words, since Unity Pro v11.1 the DIO capability of BME NOC03*1 will be improved to 4K input/output words.