Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the ATV930 drives have real time clocks?
Issue:
Is real time clocks built into the ATV930 drive?

Product Line:
ATV930

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
Customer request

Resolution:
Yes, ATV930 does have a real time clock.  From the main menu, selects "My preferences" then highlights "Date/time settings" and presses OK.  This view allows to set date and time.  This information is used for the time stamping of all logged data.