Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to determine the actual current draw on the 'BMXCPS2000' power supply module using Unity?
Issue
Is it possible to determine the actual current draw on the 'BMXCPS2000' power supply module using Unity?

Product Line
BMXCPS2000

Environment
Windows 10

Resolution
No, It is not possible to determine the actual power supply current draw on the BMXCPS2000 M580 power supply module.