Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to save a configuration to the PMESWT0100 flash memory using the DFB?
Issue

Not possible to save a configuration to the weighing module flash memory

Product Line
M580

Resolution

To save a configuration to the flash memory of the PMESWT0100 using the DFB, make sure that you ignore the DTM configuration (Ignore_DTM_configuration= 1), then set the initialization bit to 0 before saving to the flash memory (Saving_in_flash memory =1).