Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the replacement SCR firing boards for the ATS48 soft starters?
Issue:
Replacement SCR firing boards for the ATS48 soft starters

Product Line:
Altistart 48  ATS48

Environment:
ATS48C41Y – ATS48M12Y models

Cause:
Replacement

Resolution:
The replacement SCR firing board is selected based on the ATS48 part number.
There are multiple boards per ATS48.
See the attached file.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATS48 Firing board.pdf [124.07 KB]