Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the replacement temperature sensors for the ATS48 soft starters?
Issue:
Part number of temperature sensors for the ATS48 soft starters?

Product Line:
Altistart 48  ATS48

Environment:
All models

Cause:
Replacement

Resolution:
The replacement temperature sensor is selected based on the ATS48 part number.
There is one sensor per ATS48.
See the attached file.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATS48 Temp Sensor.pdf [187.97 KB]