Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
The stall monitoring current rating is a percentage of which current rating?
Issue:
Stall monitoring current rating percentage meaning.

Product Line:
Altivar 630 Process Drive

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
For the ATV630,  the [Stall Current] StP2 parameter entered is  a percentage of the motor rated current.