Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Which standard requirements are met by Resi 9 electrical panel and the trunking?
Resi 9 answers to the following standard requirements :
Electrical Panels :  IEC 60670-1, -24 (GP, PD) or IEC 61439-1 and 3 depending on the offer
Electrical Panels : IEC 50102
Electrical Panels : IEC 60529
Electrical Panels : LCIE
Facing of Control Panel: ERDF-CPT-M&S-Spe-10015A
Facing of control block : ERDF-CPT-M&S-Spe-13006A
GTL system (Trunking + Panels) : NFC 15-100 chap 771-558
Trunking system :  NF EN 50085-2-1

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
677480_20151127152632.pdf [1.19 MB]
677479_20151126143815.pdf [1.1 MB]