Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Are fast screws sufficient to ensure the holding of the frame of my Resi9 Electrical Panel on Trunking system?
Yes, the screws supplied with the chassis are sufficient (installed according to the description in the manual).
For more details please click on :https://www.se.com/ww/fr/FR/download/document/NHA7467001