Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can i use Opale components on the Resi9 range ?
Yes, there are some usable components of Opale on Resi9:
Terminal and terminal holder
Control panel and control block (without fixing  with quick screws)

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Opale component compatible with Resi9.xlsx [9.19 KB]