Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the use of Data Elec application?
DataElec -The application allows to create a digital sharing space between the electricians and the end customer.
This space is hosted on secure cloud of Schneider Electric and is perfectly secure.
For each site, the electrical installer creates a folder in which he uploads the  documents (Single line diagram, identity card of the company, photos ...).
The documents can then be shared with the end customer.