Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
The need is to have Normally Closed contacts on the XD2PA22 is it possible ?
You can't change the contact blocks of the XD2PA** because their working travel are different as the standard contact blocks.
You can use the XD2G range, with them you can have either NO or NC contact blocks or both of them.