Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to reverse the rotation of a Lexium ILS motor
Issue:
Reverse the rotation of an ILS motor

Product Line:
Lexium ILS motor

Resolution:
To reverse the direction of the ILS motor, you need to change the rotation parameter:
In LexiumCT, the parameter is Motion.invertDir (0 = clockwise 1 = counterclockwise)
You can also access this parameter by writing to its CANOpen address 28:6
The 2 cables needed to connect with LexiumCT are VW3L1T000R30 and TCSMCNAM3M002P