Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What analog inputs are available on the ATV630 Process Drive?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
ATV630 process drive analog inputs available.

Product line:
Altivar Process, ATV630, ATV600, Altivar 630

Environment:
All serial numbers

Cause:
n/a

Resolution:
The ATV630 drive comes with three analog inputs.  Each is programmable to be used for voltage or current.

The Min and Max Values are independently adjustable to allow setting up as voltage or current speed reference for most applications.  For example, 0-10V, 2-10V, 4-20mA, 20-0mA, etc.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATV600 analog inputs.jpg [36.7 KB]