Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How is the ATV61/ATV71 minimum speed setting adjusted?
Issue:
Adjust minimum speed on ATV61/ATV71.

Product line:
ATV61 ATV71

Environment:
All

Cause:
Modify speed reference

Resolution:
Go to the Simply Start or Settings menu.  Find parameter Low Speed and set to the desired minimum speed reference.