Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to use both steady light unit and flashing light unit of XVBC series in the same tower?
Yes. It is possible. The typical example of combination as below:
XVBC5B4 - Red, flashing, 24Vac/dc, intergrated LED
XVBC5B5 - Orange, flashing, 24Vac/dc, intergrated LED
XVBC2B3 - Green, Steady, 24Vac/dc, intergrated LED