Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What's the difference of the base between XVBC21 and XVBC07?
In our catalog, XVBC21 is written as 'For use with Modular tower lights without "flash" discharge tube unit.
And XVBC07 is written as 'For use with Modular tower lights with "flash" discharge tube unit'.
'without flash' means modular lighting unit, like XVBC4B4,XVBC4B5,...
'with flash' means beacon unit which doesn't need top cover, like XVBC1.,XVBC6.,..
In fact, XVBC21 = XVBC07(Base) + XVBC081(Cover).