Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Which Magelis iPC will have Windows Server operating system?
Issue:
Which Magelis iPC will have Windows Server operating system?

Product Line:
HMIRSPSXR6T01, HMIRSPSXR6S01, HMIR Rack PC, Windows Server

Resolution:
From the 4/2016 catalog, only the Rack PC (HMIR) will come with Windows Server 2008 and 2012 R2.