Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Error A320 on a LXM32 drive
Issue:
What is error A320 on a LXM32 drive?

Product Line:
Lexium 32

Resolution:
A320 is a following error. The parameter is _SigLatched Bit 8.
The difference between the commanded position and actual position is greater than the allowable setting.
Reason could be a high external load or an acceleration that is too high.
Solution is to reduce external load or acceleration or use a differently rated drive. This could also call for tuning the motor.
Error response can be adjusted via parameter ErrorResp_p_dif