Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How for MBP_MSTR modbus plus function block to read from modbus plus network devices ?

Here is example shown to read device addresses from MB+ devices over network using MBP_MSTR function through MB+ protoocol.
It can be implemented with two steps process by defining all control word and using mbp_mstr function block.
An application is attached for reference.
Variables

Block

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
mobusplus sample mbp_mstr.zef [43.46 KB]
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: