Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What does a flashing green run light indicate on the M340 processor?
Issue:
The program in my M340 is not running and the RUN light on the M340 CPU is flashing. What does a flashing green run light indicate on the M340 processor?

Product Line:
M340
M580

Environment:
EcoStruxure Control Expert
Unity Pro

Resolution:
The flashing green run light indicates that the PLC is stopped or it is in halt due to a software error.(%SW125).