Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I compare two strings in SoMachine v4.1 SP2?
To compare two strings data type in SoMachine you can use the EQ function block.

The input pins of the EQ can be any data type including string.
If the string values are equal the output is true, if different the output is false.
EQ function block