Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
IMC counter function CounterxGet returns inconsistent values
CounterxActivate, CounterxGet and CounterxSet have known issues.
For example CounterxGet may return inconsistent values when CounterxSet is used simultaneously.

It is recommended to use HSC function blocks instead.
See online help : "Drive controllers -> ATV IMC Drive Controller -> ATV IMC HSC Library guide".