Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the Magelis HMI connect to a wireless network to use Vijeo Design'Air?
Issue:
Can the Magelis HMI connect to a wireless network to use Vijeo Design'Air?

Product Line:
XBTGC/GK/GT, HMIGTO/GTU/STO/STU, HMISCU, iPC, Box/Panel PC

Environment:
Human Machine Interfaces (HMI)

Resolution:
Yes, the Harmony / Magelis HMI families can connect onto a wireless network.  The Harmony / Magelis HMI needs to be connected to a wireless router or access point and not a USB wireless adapter.
The ports required forwarded by the router are by default:
Data Sharing Port: 6000
Vijeo Design'Air Port: 6002

These can be set differently from the application under the Target > Remote Access settings page:
Remote Access settings page