Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I reset CANopen communication from a SoMachine controller to an ATV312 after an E-stop command?
Issue:
Reset CANopen communication from a SoMachine controller to an ATV312 after an E-stop command.

Product Line:
ATV312

Environment:
All using CANopen

Cause:
Reset via CANopen

Resolution:
You can use the MC_Reset_ATV FB to reset the communication after an E-Stop.