Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I clone an application from a Magelis HMI to another unit with a USB flash drive?
Issue:
Looking for a way to move a program from one HMI to another HMI

Product Line:
Vijeo Designer, Magelis, Harmony

Resolution:
The Magelis HMI does not have cloning capability with a USB Flash drive.

The application must be transferred first from Vijeo Designer to the USB Flash Drive or CF / SD card (File System transfer) in order to load the application to a new Magelis.