Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What does the suffix "EU" indicate on a ATV630 drive?
Issue:
"EU" suffix on a ATV630 drive

Product Line:
Altivar Process Drive

Environment:
ATV630/ATV930

Cause:
EU Suffix

Resolution:
EU indicates the drive is rated for IP55 (Nema 12) and includes a disconnect switch.