Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
The Function Block ETH-PORT-CTRL is not able to control the enable/disable state of FTP and HTTP.
Issue
The Function Block ETH-PORT-CTRL is not able to control the enable/disable state of FTP and HTTP.

Product Line
BMXNOE0100

Environment
Unity

Resolution
Upgrade to the BMXNOE0100 firmware version 3.0 of greter