Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number of the extended I/O option card for ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
Part number of the extended I/O option card for ATV61/71 drives.

Product Line:
ATV61, ATV71

Environment:
All

Cause:
Additional I/O

Resolution:
The part number is VW3A3202.
Contains all the I/O on the basic I/O option card (VW3A3201; 4 logic inputs, 2 logic outputs, 1 form C relay output, an input for PTC motor probes, a 24Vdc output, and a 10VDC output) with additional 2 analog inputs, 2 analog outputs, and 1 pulse input.