Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
UP11_Whether unity pro complies with IEC62138
Question:
Whether unity pro complies with IEC62138?

Answer:
Unity Pro with M340 controller has been yet agreed as IEC62138 compliant.
Unity Pro with M580 compliance is under evaluation & is regarded to be ok soon.