Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can a M580 or BMENOC0301, BMENOC0311, or BMENOC0321 IO Scan devices on different network domains/subnets?
Issue
Can a M580 or BMENOC0301, BMENOC0311, or BMENOC0321 IO Scan devices on different network domains/subnets?

Product Line
M580, BMENOC03x1, BMENOC0321

Environment
Unity Pro, EcoStuxure Control Expert

Resolution
Yes, it is possible to IO Scan devices on different subnetworks for specifically these modules:
BMENOC0301.3 or higher
BMENOC0311.3 or higher
BMENOC0321

NOTE:
- The software must be Unity Pro V11.1 or higher, or EcoStruxure Control Expert V14 or higher.
- Only Modbus TCP IP is supported (via DTM browser)

It is not possible to IO Scan devices on greater than one subnetwork for these:
M580 CPU
BMENOC0301.2 or lower
BMENOC0311.2 or lower

For these devices, Unity pro / EcoStruxure Control Expert will return the error reading "both IP and gateway should have the same Subnet Mask."