Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I convert an Integer to a Real using SoMachine basic V1.5 SP1?
To convert an INT to REAL you can use this syntax in an operate block:

%MF10:=INT_TO_REAL(%MW2)