Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to configure Write_Var block to send Modbus requests to an RTU device on a TCP Gateway the with BMXNOC0401 communication module?
Issue:
How do I configure a Write_Var block to send Modbus requests to an RTU device on a TCP Gateway the with BMXNOC0401 or BMENOC03X1 communication modules?

Product Line:
M580
M340

Environment:
EcoStruxure Control Expert
Unity Pro

Resolution:
See below an example of Write_Var block for writing Modbus slave data through ETG100 gateway.​
 Write_Var block for writing Modbus slave data through ETG100 gateway
In ADDM block '0.3.0{192.168.1.21}1.TCP.MBS' where
Rack = 0
NOC module slot address = 3
Channel = 0
Gateway IP address = 192.168.1.21
Modbus slave id = 1
Message type = TCP
Protocol = Modbus​(MBS)


In Write_Var block
OBJ: String declaring the type of object to write (%MW or %M)
Num: Index of the first object to write
NB: Number of objects to write
EMIS: Data to write
For more details check attached unity help documents.​


Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Attachment.7z [300.78 KB]