Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: How to change the Coil Fluid Temperature Thresholds on a Network Air FM Unit
Issue:
This document contains a video of how to change the Coil Fluid Temperature Thresholds on a Network Air FM Unit.

Product line:
FM 35-50, IR40, ACFM400, ACFM200.

Environment:
All Serial Numbers.

Cause:
Install, Configuration.

Resolution:



To change or set the coil fluid temperature threshold.

Press the ESC Key until you get to the main menu.

Press ENTER on Setup.

Press ENTER on System 1.

Press ENTER on Alarms.

Scroll down to Coil Fluid Thrshlds and press ENTER.

Using the UP or DOWN arrows you can select the High or Low threshold.

Press ENTER on either then change the value with the UP or DOWN arrow.

Finish by pressing the ENTER key and then press ESC until you get to the status menu.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Sản phẩm: