Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the Sepam 40 & 80 firmware requirements for setting up the ACE850TP / ACE850FO
Issue
Want to be able to communicate over TCP/IP and was wondering if the old Sepam in the field has the ability.

Product Line
ACE850TP/ ACE850FO

Resolution
The Sepam 40 and Sepam 80 must have a minimum firmware shown in the below table.
ACE850 (TP/FO)Version OK
Sepam Series 40V7.00 or Greater
Sepam Series 80Base & Application V6.00 or Greater

Note: That the ACE850 cannot be used with the Sepam 20 series.